Configurer les connexions d’un bouton de verrouillage

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton de verrouillage
pour configurer des points pour le bouton.
Pour configurer des points pour un bouton de verrouillage
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point à cette connexion :
    Valeur
    Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application écrit la valeur lui correspondant dans la source des données du point. L'application lit également ce point pour déterminer l'état à afficher.
    Affectez le même point à la connexion Valeur pour chaque bouton de
    verrouillage
    du groupe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal