Configurer les états d'un bouton de verrouillage

L'onglet
Etats
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton de verrouillage
vous permet de configurer les états du bouton.
Pour configurer les états d'un bouton de verrouillage
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Etats
    .
  3. Dans la liste
    Sélectionner un état
    , sélectionnez un
    Etat 0
    .
  4. Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
    • Aspect général
    • Légende, le cas échéant
    • Image, le cas échéant
  5. Appliquez les étapes 3 et 4 à l'Etat 1.
Dès que vous avez configuré les propriétés d'un état, vous pouvez les copier et les coller dans un autre état ou dans tous les autres états.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal