Exemple : Utiliser des boutons de verrouillage

Dans cet exemple, les boutons de
verrouillage
contrôlent la position d'un guide qui dirige les bouteilles du convoyeur principal vers l'un des trois convoyeurs secondaires. Un seul convoyeur secondaire peut fonctionner à un moment donné.
  1. Créez un bouton de
    verrouillage
    avec un fond et un cadre de couleur rouge pour l'Etat 0, et de couleur verte pour l'Etat 1. Définissez la légende "Convoyeur1" pour les deux états. Affectez un point à la connexion Valeur.
  2. Copiez le bouton de
    verrouillage
    et collez-en deux copies supplémentaires.
  3. Pour la première copie, modifiez la valeur du bouton à 1 et attribuez la légende "Convoyeur 2" à l'Etat 0 et à l'Etat 1.
  4. Pour la seconde copie, modifiez la propriété de la valeur à 2 et attribuez la légende "Convoyeur 3" à l'Etat 0 et à l'Etat 1.
Lorsque l'opérateur appuie sur l'un de ces trois boutons de verrouillage, la propriété de la valeur est écrite dans la connexion Valeur. La source des données enregistre la modification de la valeur et le convoyeur approprié devient actif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal