Fonctionnement des boutons de verrouillage lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur appuie sur un bouton de
verrouillage
, celui-ci passe de l'Etat 0 à l'Etat 1 et envoie sa valeur vers la source des données. Lorsque l'opérateur appuie sur un autre bouton de
verrouillage
, ce dernier passe de l'Etat 0 à l'Etat 1 et envoie sa valeur vers la source des données, alors que le premier bouton repasse à l'Etat 0.
Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la connexion Valeur. Si la valeur correspond à la valeur du bouton, le bouton est défini sur Etat 1. Sinon, il est défini sur l'Etat 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal