Créer un bouton basculeur
Utilisez l'objet Bouton basculeur pour créer un bouton permutant entre deux valeurs. Ce type de bouton est utile pour changer un paramètre sur une machine ou dans un processus, mais il ne peut servir à les démarrer.
Un bouton basculeur envoie une valeur à la source de données la première fois où il est enfoncé et une seconde valeur la deuxième fois où il est enfoncé et relâché.
IMPORTANT:
N'utilisez pas de boutons de verrouillage pour les arrêts d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être câblés.
Pour créer un bouton basculeur
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Bouton poussoir > Basculeurou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect et les points du bouton et la façon de modifier les états.
Fournir une réponse