Fonctionnement des boutons basculeur lors de l'exécution

Ce bouton fonctionne de la même façon qu'un interrupteur câblé. Lorsque l'opérateur appuie d'abord sur le bouton, celui-ci passe de l'Etat 0 à l'Etat 1 et envoie la valeur de ce dernier vers la source des données. Lorsque l'opérateur appuie et
relâche
le bouton une deuxième fois, celui-ci repasse de l'Etat 1 à l'Etat 0 et envoie la valeur de l'Etat 0 à la source des données.
Le comportement du bouton
basculeur
lors de l'exécution dépend aussi de la façon dont vous avez configuré l'option
Etat suivant basé sur
et les contrôles.
Modifier les états
  • L'application utilise l'option
    Etat suivant basé sur
    (indiquée dans l'onglet
    Général
    de la boîte de dialogue
    Bouton basculeur
    ) pour déterminer la façon dont l'état du bouton est modifié.
  • Si l'option
    Etat suivant basé sur
    est définie sur connexion Valeur et que la valeur du contrôle ne correspond à aucune valeur d'état, le bouton passe à l'Etat 0 et l'application écrit la valeur de ce dernier dans la source des données.
Utiliser les contrôles
  • Si vous affectez simplement la connexion Valeur et non la connexion Indicateur, l'état du bouton est affiché dès que le bouton est enfoncé. Le retour pour cette connexion est local et immédiat. Il ne représente pas forcément la valeur de la connexion Valeur dans la source des données.
  • Si vous affectez le même point aux contrôles valeur et indicateur, l'état du bouton affiché lors de l'exécution dépend de la connexion Indicateur. Si le trafic réseau est intense, la réponse affichée peut être décalée.
  • Si la valeur de la connexion Indicateur est de type virgule flottante, l'application l'arrondit au nombre entier le plus proche pour déterminer l'état à afficher.
Démarrer les projets
Lorsque votre affichage est ouvert lors de l'exécution, l'application lit la connexion Valeur et attribue au bouton l'état correspondant à cette valeur, sans tenir compte du paramètre
Etat suivant basé sur
.
Ouvrir des affichages graphiques
  • Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la connexion Valeur du bouton et attribue au bouton l'état correspondant à cette valeur. Si la connexion Indicateur n'est pas affectée, l'état affiché est basé sur cette valeur.
  • Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Indicateur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur.
    Si la valeur ne correspond à aucune valeur d'état, l'état d'erreur est affiché. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, il passe à l'Etat 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal