Configurer les états d'un bouton basculeur

Utilisez l’onglet
États
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton basculeur
pour configurer les états du bouton.
Pour configurer les états d'un bouton basculeur
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Etats
    .
  3. Dans la liste
    Sélectionner un état
    , cliquez sur
    Etat 0
    .
  4. Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
    • Valeur
    • Aspect général
    • Légende, le cas échéant
    • Image, le cas échéant
  5. Suivez de nouveau les étapes 3 et 4 pour l'Etat 1 et l'état Erreur.
Après avoir configuré les propriétés générales, de la légende et de l'image correspondant à un état, copiez-les et collez-les pour les appliquer à un autre état ou à tous les états.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal