A propos de l'état d'erreur du bouton basculeur

L’état d’erreur s’affiche lors de l’exécution si :
  • Lorsque l'affichage est ouvert, la valeur de la connexion Valeur ne correspond à aucune valeur d'état configurée
  • La valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune valeur d'état configurée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal