Configurer les connexions d'un bouton basculeur

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton basculeur
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.
Pour configurer des points et des expressions pour un bouton basculeur
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces connexions :
    Valeur
    Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. L'application écrit la valeur correspondant au nouvel état dans la source des données du point. Si l'option
    Etat suivant basé sur
    (dans l'onglet
    Général
    ) est définie sur la connexion Valeur, l'application lit ce point pour déterminer quel état doit être affiché ensuite.
    Indicateur
    Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
    Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
    Si vous affectez cette connexion, le bouton n'affiche l'état en cours que lorsqu'il reçoit une réponse de la connexion Indicateur. Si vous n'affectez pas cette connexion, l'état du bouton correspond à la valeur de la connexion Valeur.
    CONSEIL:
    Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été écrite dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal