Exemple : Utiliser un bouton basculeur

Dans cet exemple, le bouton
basculeur
contrôle le type d'étiquette à imprimer pour la machine à remplir les sacs. La machine peut imprimer des étiquettes en utilisant le système de poids métrique ou impérial.
Si l'opérateur contrôle le type d'étiquette à imprimer
Créez un bouton
basculeur
avec la légende "Système métrique sélectionné" pour l'Etat 0 et "Système impérial sélectionné" pour l'Etat 1. L'application surveille le point affecté à la connexion Valeur pour contrôler le mode d'impression des étiquettes. Si l'opérateur appuie sur le bouton pour modifier le mode, la valeur de la connexion Valeur change et l'ordinateur bascule vers l'autre mode.
Si un système de contrôle dirige le type d'étiquette à imprimer
Si le mode d'impression des étiquettes peut également être défini par un système de contrôle, l'opérateur doit pouvoir consulter l'affichage local de l'application pour connaître le mode courant utilisé par la machine. Dans ce cas, définissez l’option
État suivant basé sur
sur Valeur. L'application doit ainsi lire la connexion Valeur et mettre à jour l'état du bouton avant de passer à l'état suivant.
Affectez le même point à la connexion Valeur et au contrôle indicateur. Cela permet de vous assurer que le bouton
basculeur
affiche toujours le mode d'impression courant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal