Créer un indicateur de liste
L'indicateur de liste affiche une liste des états pour un processus ou une opération et met en évidence l'état actuel. Chaque état est représenté par une légende dans cette liste. Ce type d'indicateur permet de visualiser l'état actuel mais également les autres états possibles. Dans le cas de processus séquentiels, la liste peut alerter l'opérateur sur ce qui va se passer ensuite.
Les valeurs d'état sont configurées dans l'indicateur de liste. Ensuite, lors de l'exécution, l'objet met en surbrillance l'état dans la liste dont la valeur correspond à celle de la connexion Indicateur dans la source des données.
CONSEIL:
Si la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état configurées pour l'indicateur de liste, aucun des états ne sera mis en surbrillance.
Pour créer un indicateur de liste
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets >Indicateur > Listeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de l'indicateur.
- Cliquez deux fois sur l'indicateur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect de l’indicateur, configurez ses états et affectez un point indicateur.
Fournir une réponse