Options de l'onglet Etats de la boîte de dialogue Propriétés de l'indicateur de liste

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etats
de la boîte de dialogue
Propriétés de l'indicateur de liste
.
Options
Descriptions
Sélectionner un état
Cliquez sur l'état dont vous souhaitez configurer les propriétés.
Général
Valeur
Saisissez la valeur d'entier à utiliser pour chaque état.
Lorsque la connexion Indicateur prend cette valeur, l'état est mis en surbrillance.
Légende
Entrez le texte pour l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant l'état en cours.
Insérer une variable
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer.
Couleur de la légende
Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la légende
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende.
Clignotement de la légende
Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde.
Style de fond de la légende
Sélectionnez un arrière-plan
solide
ou
transparent
pour la légende.
Si vous sélectionnez
Transparent
, l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
Alignement
Spécifie le positionnement de la légende sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal