Mode de fonctionnement de l'indicateur de liste lors de l'exécution

L'indicateur de liste affiche la liste des états configurés pour un processus ou une opération et met en surbrillance l'état actuel. L’état actuel est l’état de la liste dont la valeur correspond à celle de la connexion Indicateur dans la source des données (si le type de déclencheur est défini sur
Valeur
dans l’onglet
Général
) ou l’état dont la valeur correspond à la valeur du bit de poids faible défini comme étant élevé dans la connexion Indicateur dans la source des données (si le type de déclencheur est défini sur LSB).
CONSEIL:
  • Si la valeur (ou le bit de poids faible) de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état configurées pour l'indicateur de liste, aucun des états ne sera mis en surbrillance.
  • Si un point de tableau est attribué à la connexion Valeur de l'objet et que le type de déclencheur est défini sur Valeur, aucun des états n'est mis en surbrillance. Un message d'erreur s'affichera.
Utiliser les contrôles
Si la valeur de la connexion Indicateur est de type virgule flottante, l'application l'arrondit au nombre entier le plus proche pour déterminer l'état à afficher.
Ouvrir des affichages graphiques
  • Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Indicateur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur et du type de déclencheur.
  • S'il existe plusieurs états correspondants dans la liste, l'application fait défiler la liste pour afficher l'état actuel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal