Exemple : Utiliser un indicateur de liste

Dans cet exemple, l'indicateur de liste surveille la connexion Indicateur pour afficher le mode de fonctionnement d'un ventilateur. Le ventilateur peut fonctionner de façon manuelle ou automatique ; il peut également être désactivé.
  1. Créez un indicateur de liste avec trois états.
  2. Définissez la légende ainsi : "Arrêt" pour l'Etat 0, "Manuel" pour l'Etat 1 et "Automatique" pour l'Etat 2.
L'application lit le point que vous affectez à la connexion Indicateur et met à jour l'état de l'indicateur lorsque la valeur change. Le changement d'état active le mode d'opération en cours à afficher.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal