Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'indicateur de liste
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriété de l'indicateur de liste
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre ou la valeur affichée de l'objet. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan de la sélection | Cette case affiche la couleur de la légende de l'état en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la sélection | Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. La barre de surbrillance indique l'état actuel lors de l'exécution. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que le texte clignote lors de l'exécution. Le texte clignote deux fois par seconde. |
Text | Les paramètres de texte s'appliquent aux valeurs numériques de l'affichage. |
Police | Sélectionnez la police du texte. |
Taille | Sélectionnez la taille de police du texte. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police du texte, le cas échéant. |
Légende tronquée | Sélectionnez Mot si vous souhaitez que les légendes dépassant la longueur maximale soient coupées au début d'un nouveau mot.Sélectionnez Caractère si vous souhaitez que la légende soit coupée dès que la longueur maximale de la légende est atteinte, même si cela se produit au milieu d'un mot.La longueur maximale de la légende dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. Lorsqu'une légende est tronquée, l'application place un astérisque (*) à la fin de celle-ci pour indiquer qu'il manque du texte. |
paramètres d'état | |
Nombre d'états | Sélectionnez le nombre d'états pour l'objet. |
Type de déclencheur | Sélectionnez Valeur pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur la valeur de la connexion Valeur.Sélectionnez LSB pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur le bit de poids faible défini sur une valeur élevée dans la connexion Valeur. |
Fournir une réponse