Causes des erreurs d’exécution d’un indicateur de liste
Lors de l’exécution, ces circonstances génèrent les conditions d’erreurs suivantes :
Valeurs incorrectes
Si la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état de l'indicateur, aucun des états ne sera mis en surbrillance dans la liste.
Connexions non attribuées
Si la connexion Indicateur n'est pas attribuée, aucun des états de la liste n'est mis en surbrillance.
Fournir une réponse