Assistant d'exportation/importation d'alarmes

Comment ouvrir l’Assistant d’exportation/importation d’alarmes ?
  1. Ouvrez le dossier
    Alarmes
    dans la fenêtre d'
    Exploration
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Configuration des alarmes
    et sélectionnez
    Importer et Exporter
    à partir du menu
    Contextuel
    .
  3. Si l'
    Editeur de configuration des alarmes
    est ouvert et contient des messages non enregistrés, un message s'affiche vous demandant si vous voulez enregistrer les modifications.
    • Sélectionnez
      Oui
      pour enregistrer les modifications, fermez l’éditeur de
      Configuration des alarmes
      et ouvrez l’assistant d’exportation/importation d’alarmes.
    • Sélectionnez
      Non
      pour fermer l’
      Éditeur de configuration des alarmes
      sans enregistrer les modifications et ouvrez l’assistant d’exportation/importation d’alarmes.
    • Sélectionnez
      Annuler
      pour laisser l’éditeur de
      configuration des alarmes
      ouvert. L'assistant d'exportation/importation d'alarmes ne s'affiche pas.
Les informations de configuration d'alarme d'une application sont créées dans l'
Editeur de configuration des alarmes
de l'application et se trouvent dans un fichier nommé MachineAlarms.MAL.
Utilisez l’assistant d’exportation/importation d’alarmes pour exporter les informations vers un fichier XML, ou pour importer un fichier XML de configuration d’alarme et créer une nouvelle configuration d’alarme (fichier MachineAlarms.MAL) pour une application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal