Opération de sélection de l’assistant d’exportation/importation d’alarmes
Lorsque l’assistant d’exportation/importation d’alarmes s’affiche, spécifiez si vous voulez exporter la configuration d’alarme à partir d’une application ou importer la configuration d’alarme dans une application.
Exporter la configuration de l'alarme à partir de l'application
Cliquez sur ce bouton pour exporter la configuration d'alarme dans le fichier MachineAlarms.MAL de l'application vers un fichier XML.
Importer la configuration d'alarme dans l'application
Cliquez sur ce bouton pour importer un fichier XML et créer une nouvelle configuration d’alarme (fichier MachineAlarms.MAL) pour l’application à partir des informations dans le fichier XML. Le fichier de la configuration d'alarme existant sera remplacé.
Fournir une réponse