Importer des alarmes
Lorsque vous sélectionnez l'opération d'importation dans la boîte de dialogue
Assistant d'importation/exportation d'alarmes - Sélectionner l'opération
, la boîte de dialogue Sélectionner la destination
s'ouvre. Spécifiez le fichier de configuration de l'alarme à importer dans l'application. Le fichier importé doit être un fichier XML bien formé.
CONSEIL:
- Pour vérifier si le fichier XML est bien formé, ouvrez le fichier dans Internet Explorer. S'il est mal formé, Internet Explorer affiche un message d'erreur. Si le fichier s'affiche sans erreur, cela signifie qu'il est bien formé.
- Si le fichier à importer contient des caractères autres que des caractères anglais, vérifiez qu'il est enregistré au format UTF-8 avant l'importation.
- Les applications PanelView Plus 7 Standard sont limitées à 500 messages d'alarme. Les applications PanelView Plus 6 Compact sont limitées à 200 messages d'alarme. Si le fichier XML contient plus de messages d'alarme que la limite autorisée, l'importation échoue et un message d'erreur s'affiche.
Pour importer un fichier d'alarme
- Cliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir la boîte de dialogueExplorateur de fichiers.
- Dans la listeTypes de fichierde la boîte de dialogueExplorateur de fichiers, sélectionnez lesfichiers .xml (Alarme)ou.bak (Sauvegarde d'alarme).
- Sélectionnez le fichier à importer et cliquez surOK.
- Cliquez surTerminer.
L'assistant d'importation/exportation d'alarmes se ferme. Si vous avez choisi de sauvegarder votre configuration actuelle, le fichier de sauvegarde est créé et stocké (avec une extension .bak), puis le fichier de configuration spécifié est importé dans l'application actuelle. Si vous avez choisi de ne pas créer de sauvegarde, l'importation est exécutée immédiatement. Le fichier importé remplace le fichier de configuration existant, qu'il ait été sauvegardé ou non.
Les éventuelles erreurs qui se produisent lors de l'importation sont consignées dans un fichier texte nommé AlarmImportLog.txt, situé dans le dossier de l'application. Par exemple, pour une application ME nommée "Alarm1", le fichier journal des erreurs se situe par défaut à l'emplacement suivant :
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects\Alarm1
.Fournir une réponse