Structure du fichier XML d'alarme

Le fichier d'importation d'alarme est un document XML qui décrit la configuration d'alarme d'une application
FactoryTalk View ME
telle qu'elle est définie dans l'
Editeur de configuration des alarmes
. L'élément racine du document XML est appelé
alarms
. Il représente le fichier de configuration de l'alarme de l'application.
Un document XML ne peut contenir qu'un seul élément racine. Tous les autres éléments du document doivent être contenus ou imbriqués dans l’élément racine.
Dans un document XML, le début et la fin d'un élément s'affichent de la façon suivante :
<element name> ... </element name>
Le début et la fin d'un élément d'alarme dans un document XML se présentent de cette façon :
<alarms> ... </alarms>
La syntaxe spécifiant un attribut d'élément est :
Nom d'attribut="value"
La valeur de l'attribut doit être incluse entre des guillemets simples ou doubles.
Les éléments et les attributs dans les fichiers d'importation et d'exportation d'alarme sont sensibles à la casse.
Vous pouvez spécifier plusieurs attributs pour un élément et disposer de plusieurs éléments dans un document XML.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal