Boîte de dialogue Sélectionner une destination de sauvegarde

Si vous sélectionnez
Oui
dans la boîte de dialogue Boîte de dialogue Créer une sauvegarde, la boîte de dialogue
Sélectionner une destination de sauvegarde
s'ouvre. Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier un nom et un emplacement pour votre fichier de sauvegarde (.bak) de la configuration.
Entrez un nom pour le fichier de sauvegarde
Le nom par défaut pour le fichier de sauvegarde de la configuration d’alarme est
Alarmes
. Pour utiliser un nom différent, remplacez Alarmes par un nouveau nom.
Sélectionnez l'emplacement de stockage du fichier de sauvegarde
L'emplacement par défaut du fichier de sauvegarde de la configuration d'alarme se situe dans le répertoire racine de l'application actuelle. Pour spécifier un autre emplacement, cliquez sur le bouton
Parcourir
et naviguez jusqu'à l'emplacement requis. Vous pouvez créer un nouveau dossier si nécessaire.
CONSEIL:
Le fichier de sauvegarde n’est créé que lorsque le nouveau fichier de configuration est importé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal