A propos des messages d'informations
Utilisez les messages d'informations pour informer l'opérateur sur les processus, les invites ou les instructions et lui indiquer des informations sur les états actuels.
Afficher des messages d'informations
Lorsque vous créez un projet, l'application crée un affichage graphique par défaut nommé [INFORMATIONS] qui contient un objet Affichage des messages d'information. L'affichage graphique contient également des boutons permettant d'accuser réception des messages et de fermer la fenêtre d'affichage. Vous pouvez utiliser l'affichage par défaut ou créer votre propre vue pour l'affichage des messages d'informations lors de l'exécution.
Lors de l'exécution, l'affichage graphique qui contient l'objet Affichage des messages d'informations s'ouvre lorsque la connexion Valeur dans la source de données passe de zéro à une valeur non nulle. Si la valeur correspond à une valeur de déclenchement du message, le message correspondant s'affiche. Si la valeur ne correspond pas à une valeur de déclenchement configurée, des points d'interrogation apparaissent.
CONSEIL:
- Si vous définissez votre propre affichage graphique, utilisez un affichage de type Au premier plan, sinon une erreur sera générée lorsque l'application d'exécution sera créée. Vous pouvez également sélectionner l'optionNe peut pas être remplacé.Cela signifie que, lorsqu'un message est envoyé, l'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours et reste ouvert jusqu'à ce que l'opérateur le ferme. Vous pouvez utiliser le bouton Accuser réception des informations avec l'objet Affichage des messages d'informations.
- Cette fenêtre s'ouvre automatiquement dès que la valeur de la connexion Valeur passe de zéro à une valeur non nulle. Vous pouvez également créer un bouton Passer à l'affichage que l'opérateur peut actionner pour afficher l'objet Affichage des messages d'informations.
- Vous pouvez afficher le message d'informations sur un affichage graphique dans le projet, et pas uniquement sur un affichage d'informations.
Générer des messages d'informations
Configurez la connexion Valeur dans la source des données pour modifier la valeur de déclenchement en fonction d'un message spécifique. A titre d'exemple, supposons que votre usine utilise une ensacheuse (machine pour remplir les sacs) qui nécessite l'intervention de l'opérateur pour retirer le sac plein et replacer un sac vide entre chaque remplissage. Vous devrez probablement configurer la source de données pour contrôler l'ensacheuse et, lorsque le sac est plein, définir la connexion Valeur en fonction de la valeur de déclenchement. Cette action déclenchera le message suivant : « Remplissage de sac terminé. Déplacez le sac plein sur le tapis roulant et accrochez un nouveau sac. »
Fournir une réponse