Créer un affichage de messages d'information

L'objet Affichage des messages d'information donne à l'opérateur des messages sur les informations nécessitant une attention immédiate, lors de l'exécution.
Lorsque vous créez un projet, l'application crée un affichage graphique par défaut nommé [INFORMATIONS] qui contient un objet Affichage des messages d'informations. L'affichage graphique contient également des boutons permettant d'accuser réception des messages et de fermer la fenêtre d'affichage.
Vous pouvez utiliser l'affichage [INFORMATIONS] tel quel, ou modifier l'aspect de l'objet Affichage des messages d'information et des boutons dans l'affichage. Vous pouvez également créer votre propre affichage graphique en insérant un objet Affichage des messages d'information et des boutons personnalisés.
Si vous définissez votre propre affichage graphique, utilisez un affichage de type Au premier plan, sinon une erreur sera générée lorsque l'application d'exécution sera créée. Vous pouvez également sélectionner l'option
Ne peut pas être remplacé
. Cela signifie que, lorsqu'un message est envoyé, l'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours et reste ouvert jusqu'à ce que l'opérateur le ferme. Vous pouvez utiliser le bouton Accuser réception des informations avec l'objet Affichage des messages d'informations.
CONSEIL:
  • Indiquez l'affichage graphique des messages d'informations et le fichier contenant les messages à afficher, dans l'
    Editeur de configuration des informations
    .
  • L'application surveille la connexion Valeur pour déterminer le moment où un message est affiché. Affectez un point ou une expression à la connexion Valeur dans l'
    Editeur de configuration des informations
    . Cette fenêtre s'ouvre automatiquement dès que la valeur de la connexion Valeur prend une valeur différente de zéro.
  • Configurez les messages et leurs valeurs de déclenchement dans l'
    Editeur des messages d'informations
    . Lorsque la connexion Valeur correspond à une valeur de déclenchement lors de l'exécution, ce message s'affiche sur l'objet Affichage des messages d'informations. Si la valeur de la connexion Valeur ne correspond à aucune valeur de déclenchement, des points d'interrogation s'affichent sur le message.
  • Cette fenêtre s'ouvre automatiquement dès que la valeur de la connexion Valeur prend une valeur différente de zéro. Vous pouvez également créer un bouton Passer à l'affichage que l'opérateur peut actionner pour afficher l'objet Affichage des messages d'informations.
  • Vous pouvez placer un objet Affichage des messages d'information sur un affichage, et pas uniquement sur un affichage d'informations.
Pour créer l'affichage des messages d'information
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Informations > Affichage du message
    ou faites glisser Message Display depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement sont ceux souhaités pour l'affichage.
  3. Cliquez deux fois sur l'affichage des messages pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l'aspect de l'affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal