Mode de fonctionnement de l'affichage du message d'informations lors de l'exécution

Lors de l'exécution, l'affichage graphique qui contient l'objet Affichage des messages d'informations s'ouvre lorsque la connexion Valeur dans la source de données passe de zéro à une valeur non nulle. Si la valeur correspond à une valeur de déclenchement du message, le message correspondant s'affiche. Si la valeur non nulle ne correspond pas à une valeur de déclenchement configurée, des points d'interrogation apparaissent. L'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours.
Si la valeur de la connexion Valeur passe à 0, l'affichage se ferme.
CONSEIL:
Utilisez l'éditeur de Configuration des informations pour spécifier l'affichage graphique des messages d'information et le fichier qui contient les messages à afficher, ainsi que pour affecter la connexion Valeur.
Eléments affichés
  • Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'affichage n'apparaît jamais automatiquement. Si l'utilisateur passe manuellement à un affichage graphique contenant un objet Affichage des messages d'information avec une connexion Valeur non attribuée, l'affichage du message d'information est rempli de points d'interrogation (?).
  • La valeur de la connexion Valeur est arrondie par excès à l'entier le plus proche. Si la valeur ne correspond à aucune des valeurs de déclenchement du fichier de messages spécifié, l'affichage est rempli de points d'interrogation (?).
  • Si le message est trop long pour être affiché entièrement, le dernier caractère affiché est un astérisque (*).
Utilisation de boutons avec l'affichage de messages d'information
L'application crée un affichage graphique par défaut appelé [INFORMATIONS] qui contient un objet Affichage des messages d'information et les boutons suivants :
  • Acc. réc - permet d'accuser réception du message. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du bouton Accuser réception des informations.
  • Fermer - permet de fermer l'affichage. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du bouton Fermer l'affichage.
Si vous modifiez l'affichage par défaut ou créez votre affichage graphique personnalisé contenant un affichage de message d'information, l'affichage peut contenir des boutons différents.
Messages d'accusé de réception
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Accuser réception
, la connexion Acc. Réc. est définie sur 1 dans la source des données. La valeur est conservée tant que l'opérateur appuie sur le bouton ou pendant le temps d'attente de l'accusé de réception, selon ce qui est le plus long. La connexion est ensuite réinitialisée sur 0. Affectez une connexion Acc. Réc. et indiquez un temps d'attente dans l'
Editeur de configuration des informations
.
CONSEIL:
Pour fermer l'affichage lorsque l'opérateur accuse réception du message, configurez la source des données pour définir la connexion Valeur sur 0 lorsque la connexion Acc. Réc. est définie sur 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal