Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Affichage des messages d'informations
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Affichage des messages d'informations
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan | Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. |
Text | Les propriétés de texte s'appliquent au texte de la date et de l'heure dans l'affichage. |
Police | Sélectionnez la police à utiliser pour le message. |
Taille | Sélectionnez la taille de police à utiliser pour la légende ou le message. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez un style de police pour la légende ou le message, si nécessaire. |
Alignement | Spécifie la manière dont la valeur ou le message affiché sur l'objet est positionné. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Fournir une réponse