Configurer les propriétés générales d'un objet affichage des messages d'informations

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Affichage des messages d'informations
pour définir l'aspect d'un bouton Affichage des messages d'informations.
Pour configurer les options générales d'un affichage de messages d'informations
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal