Causes des erreurs d’exécution pour un affichage des messages d’information

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives à l’affichage des messages d’information dans les diagnostics dans le cas suivant :
Connexions non attribuées
Si la connexion Acc. Réc. n’est pas attribuée dans l’éditeur de
Configuration des informations
et si le bouton
Accuser réception
apparaît à l’affichage, lorsque l’opérateur appuie sur le bouton
Accuser réception
, l’application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal