Options de l’éditeur de messages d’informations
Le tableau suivant affiche les options figurant dans l’éditeur de
Messages d’informations
.Options | Descriptions |
|---|---|
Valeur de déclenchement | Tapez un entier non nul comme valeur de déclenchement. Vous pouvez utiliser des nombres positifs et négatifs. Les valeurs de déclenchement n'ont pas besoin d'être contiguës mais elles doivent être uniques pour chaque message. Par exemple, les valeurs 1, 2 et 3, ou bien 10, 20 et 30, peuvent être utilisées comme valeurs de déclenchement. La valeur de déclenchement ne peut pas être vide. |
Message | Effectuez l'une des opérations suivantes :
|
Fournir une réponse