Créer des messages d'informations

Utilisez les messages d'information pour indiquer à l'opérateur la procédure à suivre ou l'informer sur un processus particulier. Utilisez l'éditeur des Messages d'information pour créer des messages d'information et spécifier leurs valeurs de déclenchement. Vous pouvez définir jusqu'à 10 000 messages dans chaque fichier de messages.
Pour créer des messages d'informations :
  1. Double-cliquez sur l’icône
    Messages d’information
    .
  2. Dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez
    Enregistrer
    et indiquez un nom pour le fichier.
  3. Cliquez sur
    Fermer
    .
    CONSEIL:
    Pour supprimer des messages
    • Sélectionnez une cellule dans la ligne du message et appuyez sur
      Supprimer
      . Effectuez l'opération Maj + clic dans une colonne pour sélectionner des cellules pour plusieurs messages.
      L'élément de menu
      Supprimer ligne(s)
      dans le menu
      Edition
      ne supprime pas plusieurs lignes sélectionnées dans certains tableurs. Si vous sélectionnez plusieurs lignes dans l'
      Éditeur de messages d'informations
      , l'
      Éditeur de messages locaux
      , l'
      Éditeur de macros
      et l'
      Éditeur de configuration des alarmes (onglet Messages)
      et que vous sélectionnez
      Supprimer ligne(s)
      dans le menu
      Edition
      , une seule ligne sera supprimée.
      Pour supprimer plusieurs lignes, cliquez avec le bouton droit dans l'éditeur et sélectionnez
      Supprimer ligne(s)
      .
    Pour copier des messages
    1. Dans la colonne
      Message
      , sélectionnez un ou plusieurs messages, puis appuyez sur
      Ctrl+C
      ou cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur
      Copier
      .
    2. Dans la colonne
      Message
      , cliquez sur la cellule pour coller le premier message, puis appuyez sur
      Ctrl+V
      ou cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur
      Coller
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal