Configurer l'affichage des messages d'informations
L'
Editeur de configuration des informations
permet de configurer la façon dont les messages d'informations s'affichent.Messages d'information
dans l’éditeur de Démarrage
pour activer les messages d'information lors de l'exécution.
CONSEIL:
- Si vous utilisez le bouton Accuser réception des informations, configurez la source des données pour utiliser 0 comme connexion Valeur lorsque la connexion Acc. Réc. passe à 1. Puis, le fait d'accuser réception du message ferme l'affichage d'informations.
- Lorsque vous changez le nom des fichiers des messages d'informations, vérifiez que vous mettez à jour la référence au fichier des messages dans l'Editeur de configuration des informations pour refléter le nouveau nom.
Pour configurer le mode d'affichage des messages d'informations
- Double-cliquez sur l’icôneConfiguration des informationspour ouvrir l’éditeur.
- Spécifiez ces options :
- Affichage graphique à utiliser pour les messages d'informations
- Fichier de messages à afficher
- Temps d'attente d'accusé de réception, le cas échéant
- Affectez un point ou une expression à ces contrôles :
- Valeur
- Acc. Réc.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse