Options de l'Editeur de configuration des informations

Le tableau suivant affiche les options figurant dans l'
Editeur de configuration des informations
.
Options
Descriptions
Nom du fichier d'affichage
L'affichage graphique par défaut s'intitule [INFORMATIONS]. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'affichage par défaut, indiquez un affichage graphique contenant un objet Affichage des messages d'information. Pour effectuer une sélection à partir de la liste des affichages graphiques du projet, cliquez sur le bouton
Parcourir
. Si vous décochez la case, aucun affichage ne s'ouvrira lorsque la connexion Valeur prend une valeur de déclenchement affectée.
Bouton Modifier
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'affichage graphique sélectionné à modifier dans l'
Editeur d'affichages graphiques
.
Nom du fichier de message
Tapez le nom du fichier du message d'information à utiliser. Pour effectuer une sélection à partir d'une liste des fichiers de messages d'information du projet, cliquez sur le bouton
Parcourir
. Si vous ne cochez pas la case, aucun message ne s'affichera.
Bouton Modifier
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le fichier du message d'information sélectionné à modifier.
Temps d'attente d'accusé de réception
Sélectionnez le temps minimum de conservation de la valeur de la connexion Acc. Réc. sur 1 une fois que le bouton Accuser réception des informations a été actionné. Si l'opérateur continue d'appuyer sur le bouton une fois le temps d'attente expiré, la valeur de la connexion n'est pas rétablie tant que l'opérateur ne relâche pas le bouton.
Fréquence maximale de mise à jour
Sélectionnez la fréquence maximale à laquelle les serveurs vont transférer les données au point de valeur spécifié dans l'onglet Connexions. Cela comprend tous les points utilisés dans les expressions Valeur. Par défaut, la fréquence de mise à jour est d'une seconde.
Lors de l'exécution, tous ces points sont mis à jour au démarrage, sans tenir compte de la fréquence de mise à jour en cours.
Connexion
Affectez un point ou une expression à ces contrôles :
  • Valeur
    - une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'affichage graphique s'ouvre lorsque la connexion Valeur de la source des données passe de zéro à n'importe quelle valeur (non nulle). Si la valeur correspond à une valeur de déclenchement du message, le message s'affiche. Si vous assignez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et affiche le message avec la valeur de déclenchement correspondant à la valeur de l'expression.
  • Acc. Réc.
    - une connexion d'écriture. Affectez un point binaire à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton Accuser réception des informations, la connexion Acc. Réc. est définie sur 1 dans la source des données. A l'expiration du temps d'attente d'accusé de réception, la connexion reprend la valeur 0. Si l'opérateur continue d'appuyer sur le bouton une fois le temps d'attente expiré, la valeur de la connexion n'est pas rétablie tant que l'opérateur ne relâche pas le bouton.
Colonne Connexions
Nom
Cette colonne indique le nom de la connexion.
Point/Expression
Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression a déjà été sélectionné, il est affiché dans cette zone. L'affichage graphique des messages d'information s'ouvre lorsque la connexion Valeur de la source des données passe de zéro à n'importe quelle valeur (non nulle).
Bouton de point (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le
Navigateur de points
et choisir un point au lieu de saisir son nom dans la colonne
Point/Expression
.
Bouton Exprn (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'
Editeur d'expressions
et créer une expression au lieu de la saisir dans la colonne
Point/Expression
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal