Résumé des événements de diagnostics automatiques

L'objet résumé des événements de diagnostics automatiques
FactoryTalk
s'abonne aux événements de diagnostic collectés par les contrôleurs Rockwell Automation via Ethernet et les affiche. Elle est activée par la fonction Diagnostics automatiques.
Les diagnostics automatiques sont pris en charge uniquement sur les contrôleurs
Compact GuardLogix®
 5380,
CompactLogix
 5380,
CompactLogix
 5480,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et
ControlLogix
 5590, et la version du micrologiciel doit être 33 ou ultérieure.
Avec le résumé des événements de diagnostics automatiques, vous pouvez supprimer, annuler, filtrer et trier les événements de diagnostic au moment de l'exécution. Le résumé des événements de diagnostics automatiques se compose de quatre parties. Ces composants peuvent être configurés au moment de la conception dans la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
:
  • Barre d'outils
    La barre d'outils s'affiche en haut du résumé des événements de diagnostics automatiques. Utilisez la barre d'outils pour effectuer des opérations telles que la suppression des événements de diagnostic, le filtrage des événements affichés ou le tri des événements. Les propriétés configurables comprennent les contrôles de la barre d'outils en haut de l'objet, le texte de la légende ou de l'infobulle des boutons de la barre d'outils, et l'apparence du texte à l'écran.
  • Liste des diagnostics
    La partie supérieure du résumé des événements de diagnostics automatiques affiche une liste des événements de diagnostic divisée en colonnes. Les colonnes situées en haut de la liste représentent les champs de données de l'affichage du résumé des événements de diagnostics automatiques et permettent à l'opérateur de trier les données affichées. Les propriétés configurables comprennent le comportement de tri et de redimensionnement en cours d'exécution, l'ordre, la largeur, le texte d'en-tête ou l'alignement des colonnes, ainsi que l'apparence du texte à l'écran.
  • Panneau Détails
    La partie inférieure du résumé des événements de diagnostics automatiques affiche des informations sur l'événement qui est sélectionné dans la liste des événements. Les propriétés configurables comprennent l'affichage du volet Détails, la hauteur du panneau et le comportement d'ajustement en cours d'exécution.
  • Barre d'état
    La barre d'état en bas du résumé des événements de diagnostics automatiques indique l'état des connexions aux serveurs d'alarmes et d'événements, le nombre total d'événements, le nom du filtre et l'option de tri appliquée, le cas échéant, à la liste des événements. Les propriétés configurables comprennent l'affichage de la barre d'état, les éléments affichés dans la barre d'état et le texte de l'info-bulle des éléments de la barre d'état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal