Changement de langue dans le résumé des événements de diagnostics automatiques
Le changement de langue vous permet d'afficher des chaînes de texte définies par l'utilisateur dans plusieurs langues dans des applications
FactoryTalk View
SE Client. Cela inclut le résumé des événements de diagnostics automatiques lorsqu'un objet de résumé des événements de diagnostics automatiques fait partie de l'application FactoryTalk View
SE.Le changement de langue est configuré lorsque vous développez l'application.
Pour plus d'informations sur le changement de langue, consultez l'aide de
FactoryTalk View
Site Edition dans FactoryTalk View Studio
.Changement de langue lors de l'exécution
Au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients peuvent basculer entre toutes les langues prises en charge par l'application. Dans une application de poste réseau ou une application distribuée en réseau, plusieurs clients peuvent également fonctionner avec différentes langues en même temps.Le contenu des événements de diagnostic est déjà traduit par Rockwell Automation en huit langues. Lorsque le Résumé des événements de diagnostics automatiques est informé d'un changement de langue, le contenu du Résumé des événements de diagnostics automatiques s'affiche dans la langue spécifiée. Si la langue demandée n'est pas disponible au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients utilisent la langue par défaut.
IMPORTANT:
- Les formats de l'heure et de la date ne changent pas. DansFactoryTalk View, les objets Alarmes et Événements utilisent toujours le format date/heure du système d'exploitation.
- Les étiquettes de texte pour les états d'événements ne changent pas de langue actuellement.
Fournir une réponse