Configurer le changement de langue (Diagnostics)
Le changement de langue permet à l'opérateur de modifier la langue utilisée pour décrire les événements. Un support linguistique supplémentaire peut être ajouté en important des versions des chaînes de caractères dans d'autres langues. Le changement de langue est configuré dans
FactoryTalk View Studio
.Pour configurer un changement de langue lors de la conception
- Développez l'application dans une langue de base.
- Exportez les chaînes de texte de l'application définies par l'utilisateur. Le format Excel de Microsoft fonctionne le mieux pour ce faire.Si un objet résumé des événements de diagnostics automatiques fait partie de l'application, les chaînes suivantes définies par l'utilisateur de l'objet sont incluses dans le fichier d'exportation :
- Légendes des boutons
- Info-bulles des boutons
- Texte d'en-tête de colonne
- Info-bulles de la barre d'état
- Traduisez les chaînes dans chaque langue utilisée par l'application lors de l'exécution.
- Importez séparément chaque fichier de langue avec les chaînes traduites dans l'application.
Fournir une réponse