Barre d'état dans le résumé des événements de diagnostics automatiques

La barre d'état en bas du résumé des événements de diagnostics automatiques donne un aperçu de l'état des serveurs d'alarmes et d'événements dans les zones abonnées. Pour les indicateurs d'état de connexion, pointer sur l'icône affiche une info-bulle indiquant les noms de serveurs inclus dans les zones d'abonnement et leur état de connexion.
Le tableau suivant décrit les icônes d'indicateur d'état.
Icône
Description
Diag_Statusbar_serverconnected
La connexion à tous les serveurs d'alarmes et d'événements est bonne.
Diag_Statusbar_serverdisconnected
La connexion à un ou plusieurs serveurs d'événements a été perdue.
Diag_Statusbar_eventlist
Nombre d'événements dans la liste d'événements.
Diag_Statusbar_active&unsuppressed
Le nombre d'événements actifs et non supprimés. Lorsque le compte est à zéro, l'icône est grise.
Diag_Statusbar_active&suppressed
Le nombre d'événements actifs et supprimés. Lorsque le compte est à zéro, l'icône est grise.
Diag_Statusbar_inactive&suppressed
Le nombre d'événements inactifs et supprimés. Lorsque le compte est à zéro, l'icône est grise.
Diag_Statusbar_filter
Le nom du filtre utilisé pour spécifier les événements à afficher dans la liste des événements ou le texte
Pas de filtre
si aucun filtre n'est sélectionné.
Diag_Statusbar_sort
L'ordre de tri des événements dans la liste des événements.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal