Utiliser le résumé des événements de diagnostics automatiques au moment de l'exécution
Au moment de l'exécution, un opérateur peut utiliser le résumé des événements de diagnostics automatiques pour supprimer, annuler, filtrer et trier les événements.
Au moment de la conception, le résumé des événements de diagnostics automatiques peut être configuré pour ne contenir que les boutons de la barre d'outils sélectionnés.
Utilisez les raccourcis clavier suivants pour faire fonctionner le résumé des événements de diagnostics automatiques sans souris au moment de l'exécution.
Utilisez la clé suivante | Pour effectuer cette opération |
|---|---|
Home | Sélectionnez le premier élément de la liste des événements. |
Fin | Sélectionnez le dernier élément de la liste des événements. |
Touche flèche vers le haut | Sélectionnez l'événement précédent dans la liste des événements. |
Touche flèche vers le bas | Sélectionnez l'événement suivant dans la liste des événements. |
Fournir une réponse