Supprimer des événements

Supprimez temporairement un événement qui n'est pas nécessaire.
La capacité de supprimer ou d'annuler la suppression d'un événement est contrôlée par
FactoryTalk Security
.
Pour supprimer des événements dans une application ou une zone, vous avez besoin des autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun > Lecture
    (nécessaire pour inscrire l'événement dans l'application ou la zone)
  • Commun > Répertorier les enfants
    (requis pour répertorier l'événement dans l'application ou la zone)
  • Diagnostics automatiques > Suppression
Pour supprimer un événement
  1. Dans la liste d'événements résumé des événements de diagnostics automatiques, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez les événements que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton de la barre d'outils
      Supprimer l'événement sélectionné
      Diag_toolbar_suppress.
    • Sélectionnez les événements que vous souhaitez supprimer, cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur la sélection, puis cliquez sur
      Supprimer
      .
  2. Dans le champ
    Commentaire
    , entrez un commentaire.
  3. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal