Propriétés du Résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet Barre d'outils
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet Barre d'outils ?
- DansFactoryTalk View Studio, ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletBarre d'outils.
Utilisez l'onglet
Barre d'outils
dans la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
pour modifier les boutons qui apparaissent dans la barre d'outils du résumé des événements de diagnostics automatiques au moment de l'exécution. Pour économiser de l'espace dans le résumé des événements de diagnostics automatiques, ajoutez uniquement les boutons de la barre d'outils aux fonctions que les opérateurs utilisent fréquemment.Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet
Barre d'outils
.Paramètre | Description |
|---|---|
Ajouter et supprimer des boutons sur la barre d'outils | Les boutons de la Barre d'outils en haut du résumé des événements de diagnostics automatiques permettent aux opérateurs d'accéder rapidement aux opérations. Ajoutez ou supprimez les boutons de la barre d'outils selon vos besoins. |
Changer les légendes de boutons | Pour modifier la légende d'un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans la liste. Dans la zone Légende , saisissez une légende pour le bouton.Les propriétés d'affichage doivent être configurées lors de la conception. Si la légende n'est pas visible sur le bouton, sélectionnez un format différent pour le bouton dans la liste Format . |
Changer les info-bulles des boutons | Pour modifier l'info-bulle d'un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans la liste. Dans la zone Info-bulle , saisissez une info-bulle pour le bouton.Vous pouvez configurer les info-bulles selon vos besoins. Les propriétés d'affichage doivent être configurées lors de la conception. Pour afficher les info-bulles, cochez la case Info-bulles dans l'onglet Général . |
Afficher des images, des légendes ou les deux sur les boutons de la barre d'outils | Pour modifier l'affichage d'un bouton dans la barre d'outils, sélectionnez le nom du bouton dans la liste, puis choisissez le format à utiliser. |
Fournir une réponse