Annuler la suppression des événements
Annulez la suppression d'un événement qui a été précédemment supprimé si cet événement doit à nouveau être surveillé.
La capacité de supprimer ou d'annuler la suppression d'un événement est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour annuler la suppression des événements dans une application ou une zone, vous avez besoin des autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture(nécessaire pour inscrire l'événement dans l'application ou la zone)
- Commun > Répertorier les enfants(requis pour répertorier l'événement dans l'application ou la zone)
- Diagnostics automatiques > Suppression
Pour annuler la suppression d'un événement
- Dans la liste d'événements résumé des événements de diagnostics automatiques, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez les événements dont vous souhaitez annuler la suppression, puis cliquez sur le bouton de la barre d'outilsAnnuler la suppression de l'événement sélectionné
. - Sélectionnez les événements que vous souhaitez supprimer, cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur la sélection, puis cliquez surAnnuler la suppression.
- Dans le champCommentaire, entrez un commentaire.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse