Rechercher des événements

Lors de l'exécution, les opérateurs peuvent rechercher une chaîne de texte ou numérique dans la partie liste des événements du résumé des événements de diagnostics automatiques. La recherche ne s'effectue que dans les colonnes qui sont affichées dans la liste d'événements.
Pour trouver un texte ou une chaîne numérique dans la liste des événements
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
    Rechercher
    Diag_toolbar_find, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un événement et cliquez sur
    Rechercher
    .
  2. Dans la boîte
    Trouver quoi
    , entrez la chaîne de texte ou numérique que vous souhaitez rechercher.
  3. Pour rechercher les événements au-dessus de l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements, cliquez sur
    Haut
    . Pour rechercher les événements en-dessous de l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements, cliquez sur
    Bas
    .
  4. Pour rechercher une chaîne qui correspond à la casse du texte dans la boîte
    Rechercher
    , sélectionnez la case
    Respecter la casse
    . Pour rechercher toutes les correspondances quelle que soit la casse, désélectionnez la case à cocher
    Adapter la casse
    .
  5. Cliquez sur
    Rechercher le suivant
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal