Imprimer des événements
Vous pouvez imprimer le contenu de la liste d'événements du résumé des événements de diagnostics automatiques.
Pour imprimer le contenu de la liste des événements
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonImprimer
ou cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur un événement et cliquez sur Imprimer. - Dans la boîte de dialogueImprimer, sélectionnez un type d'imprimante, puis choisissez la plage d'impression.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse