Sauvegarder FactoryTalk Directory
Sauvegardez un
FactoryTalk Directory
pour déplacer un système FactoryTalk
de développement vers un système FactoryTalk
d'exécution ou pour créer une sauvegarde à des fins de récupération d'urgence.Lorsque vous sauvegardez un
FactoryTalk Directory
entier, le fichier d'archive inclut les éléments suivants :- Tous les objets, les références à des objets détenus dans leFactoryTalk Directoryet l'identificateur d'autorité de sécurité. Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.IMPORTANT: Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
- Toutes les applications associées à ce répertoire. Une application contient normalement des zones (dans un Network Directory), des informations de groupage de ressource, et des références à des serveurs de données, des serveurs de périphériques, des serveurs d'alarmes et des serveurs IHM.
- Le dossier Système, qui contient une liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe ainsi que des mots de passe, des paramètres de politique système, des paramètres de sécurité du système, des groupes d'actions et des définitions de la base de données des alarmes et des événements.CONSEIL:pour sauvegarder unFactoryTalk Directorysans son identificateur d'autorité de sécurité ou pour sauvegarder uniquement ce dernier, sélectionnezOutils > Identificateur d'autorité de sécurité. DansModifier l'identificateur d'autorité de sécurité, sélectionnezSauvegarderet suivez les instructions à l'écran.
Conditions préalables
- Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. OuvrezSystème>Politiques>Politiques systèmes, puis ouvrezAffectation des droits utilisateurs. SousSauvegarder et restaurer > Sauvegarder et restaurer le contenu du répertoire, sélectionnezConfigurer la sécuritéet vérifiez que les autorisations d'accès ont été accordées.
Pour sauvegarder un
FactoryTalk Directory
:- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit sur l'icôneNetworkouLocalDirectory, puis sélectionnezSauvegarder.
- DansSpécifier le nom de l'archive, utilisez le nom par défaut ou saisissez un autre nom pour le fichier de sauvegarde.CONSEIL:il est recommandé de ne pas modifier le nom d'archive par défaut. Le nom par défaut contient les premiers chiffres de l'identificateur d'autorité de sécurité, qui vous permettent d'identifier facilement le fichier d'archive associé à un répertoire spécifique.
- DansSpécifier l'emplacement de l'archive, utilisez l'emplacement d'archive par défaut ou utilisezParcourirpour ouvrir la fenêtreRechercher un dossieret en spécifier un autre.
- DansContenu de la sauvegarde:
- SélectionnezConfiguration depour sauvegarder l'intégralité duFactoryTalk DirectoryFactoryTalk Directory.
- (facultatif) SélectionnezConfiguration depour sauvegarder les configurations de raccourci et de pilote.FactoryTalk Linx
- (facultatif) SélectionnezConfiguration depour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dansFactoryTalk Linx GatewayFactoryTalk Linx Gateway.
- Pour chiffrer votre fichier d'archive, cochez la caseChiffrer le contenu du fichier, puis saisissez le même mot de passe dans les champsMot de passeetConfirmer le mot de passe. Si vous décochez cette case, votre fichier de sauvegarde ne sera ni chiffré ni protégé.La caseChiffrer le contenu du fichiern'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié.IMPORTANT:Si vous choisissez de chiffrer le contenu du fichier, n'oubliez pas le mot de passe. Le fichier d'archive ne peut pas être restauré sans fournir le mot de passe correct.
- SélectionnezOK.À moins qu'un nom de fichier différent soit spécifié,FactoryTalk Administration Consolecrée un fichier de sauvegarde de répertoire avec son identificateur d'autorité de sécurité actuel dans l'emplacement par défaut ou l'emplacement choisi. Si un fichier de sauvegarde avec le même nom existe déjà dans l'emplacement sélectionné, le système vous demandera si vous désirez écraser le fichier existant.
- Après la sauvegarde d'un répertoire, effectuez des sauvegardes des fichiers du projet et des bases de données des logiciels individuels qui appartiennent au systèmeFactoryTalk.Si vos applications contiennent les éléments suivants :
- Serveurs IHM :sauvegardez les fichiersFactoryTalk Viewséparément. Voir la documentation deFactoryTalk Viewpour obtenir de l'aide.
- Serveurs de donnéesexécutez l'utilitaire de sauvegarde/restauration deRSLinx Classic:RSLinxpour sauvegarder la configuration du serveur de données. À partir du menuDémarrerdeWindows, sélectionnezRockwell Software >.RSLinx> Utilitaire de sauvegarde et de restauration
- Serveursla configuration de base du serveurFactoryTalk Linx:FactoryTalk Linxest incluse dans la sauvegarde, y compris les configurations de redondance, d'alarmes et d'événements.CONSEIL:Si l'option de configuration deFactoryTalk Linxn'est pas sélectionnée, faites une copie du fichierRSLinxNG.xmlet conservez-la avec votre archive de sauvegarde afin de conserver les configurations de périphérique, de pilote et de raccourci. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacementC:\ProgramData\Rockwell\RSLinxEnterprise.
- : ouvrezFactoryTalk LinxData BridgeFactoryTalk LinxData Bridge, puis sélectionnezFichier > Exporter la configuration. Conservez le fichier exporté avec votre archive de sauvegarde.
- :FactoryTalk LinxGateway
- PourFactoryTalk LinxGateway versions 6.20 et antérieures, faites une copie du fichierFTLinxGateway.xmlet conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacementC:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway.
- PourFactoryTalk LinxGateway version 6.21, faites une copie du fichierFTLinxGateway.dbet conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacementC:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway.CONSEIL:S'il existe deux fichiers nommésFTLinxGateway.db-shmetFTLinxGateway.db-waldans le dossierC:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway, faites une copie de ces deux fichiers, mais aussi du fichierFTLinxGateway.db.
- : La configuration de base pour OPC UA Connector peut être restaurée. Une fois l'opération de restauration terminée, vous devrez régénérer un certificat et saisir un mot de passe pour renvoyer OPC UA Connector à son fonctionnement complet.FactoryTalk LinxOPCUA Connectors
- Journaux deutilisez les outilsFactoryTalk Alarms and Events:SQL Server®pour sauvegarder et restaurer les fichiers de base de données.
- : sauvegardez les fichiers de projet à l'aide du menuFactoryTalk Transaction ManagerConfiguration. Voir la documentation deFactoryTalk Transaction Managerpour obtenir de l'aide.
- copiez les fichiersFactoryTalk Batch:FactoryTalk Batchdans les mêmes répertoires. Voir la documentation deFactoryTalk Batchpour obtenir de l'aide.
- Autres produits: sauvegardez les informations spécifiques à chaque produit séparément. Voir la documentation du produit pour de l'aide.IMPORTANT:La version 6.10 deFactoryTalk Services Platformapplique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 deFactoryTalk Services Platformpeuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant égalementFactoryTalk Services Platformversion 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avecFactoryTalk Services Platformversion 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutantFactoryTalk Services Platformversion 6.10.
Fournir une réponse