Restaurer un FactoryTalk Directory

Pour déplacer un système
FactoryTalk
dans son intégralité d'un ordinateur à un autre, restaurez une archive de
FactoryTalk Directory
. À titre de précaution, créez une archive de sauvegarde du répertoire avant d'effectuer une opération de restauration.
IMPORTANT:
  • Ne restaurez pas
    un fichier d'archive créé avec
    FactoryTalk Services Platform
     2.10 (CPR 9) ou version ultérieure dans un
    FactoryTalk Directory
    qui utilise
    FactoryTalk Automation Platform
     2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.
  • Un fichier d'archive
    FactoryTalk Directory
    automatiquement créé lors de l'installation ou de la mise à niveau de
    FactoryTalk Services Platform
     2.50 ou version ultérieure ne peut être restauré que sur le même ordinateur.
  • Un fichier d'archive créé avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure de
    FactoryTalk Services Platform
    .
  • Les fichiers d'archive créés avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutant
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10.
La restauration d'une archive créée par une version précédente de la plate-forme
FactoryTalk
dans une version plus récente mettra automatiquement à jour les données du dossier Système afin qu'elles soient compatibles avec la nouvelle version, tout en conservant les données originales de l'archive.
Par exemple, la restauration d'une archive créée sous
FactoryTalk Services Platform
 2.9 (CPR 9) dans un
FactoryTalk Directory
mis à niveau vers
FactoryTalk Services Platform
 6.10 (CPR 11) ou version ultérieure. La restauration conserve les comptes d'utilisateur d'origine et tous les paramètres de politique et de sécurité du système, et met également à jour le
dossier Système pour inclure les nouvelles options et politiques.
Conditions préalables
  1. Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ouvrez
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    , puis double-cliquez sur
    Affectation des droits utilisateurs
    .
  2. Fermez tous les produits logiciels, les composants et les services
    FactoryTalk
    , à l'exception de
    FactoryTalk Administration Console
    et de l'aide de
    FactoryTalk
    .
  3. Connectez-vous au répertoire vers lequel effectuer la restauration et créez une archive de sauvegarde du répertoire existant.
Pour restaurer un
FactoryTalk Directory
 :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , vérifiez que les applications situées dans le répertoire de restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par un autre produit ou composant. Fermez toutes les applications hébergées dans le répertoire.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Network
    ou
    Local
    , puis sélectionnez
    Restaurer
    .
  3. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Parcourir
    , sélectionnez le fichier de sauvegarde (
    *.bak
    ) à restaurer, puis sélectionnez
    Ouvrir
    .
    Par défaut, un fichier d'archive pour un Network Directory ou un Local Directory est nommé à l'aide de son identificateur d'autorité de sécurité actuel (par exemple,
    Network - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ou
    Local - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    ).
  4. Sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    s'ouvre. Saisissez le mot de passe utilisé pendant l'opération de sauvegarde.
    IMPORTANT:
    Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe saisi est incorrect. Saisissez à nouveau le mot de passe. Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue Restaurer le fichier de sauvegarde se ferme. Sélectionnez le fichier d'archive et réessayez.
    Après avoir saisi le mot de passe correct, la boîte de dialogue
    Restaurer
    affiche le type d'archive et les applications qu'elle contient.
  6. Dans
    Restaurer le contenu
     :
    • Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Directory
      pour restaurer l'intégralité du
      FactoryTalk Directory
      .
      FactoryTalk Directory
      sera entièrement restauré, y compris l'ensemble des applications, des comptes d'utilisateur et d'ordinateur, des groupes, des mots de passe, des paramètres de politique, des paramètres de sécurité et l'identificateur d'autorité de sécurité.
      IMPORTANT: Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      pour restaurer la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx
      pour restaurer les configurations de raccourci et de pilote.
      CONSEIL:
      Lors de la restauration de la configuration de
      FactoryTalk Linx
      , les pilotes existants seront remplacés et de nouveaux pilotes seront restaurés. Les raccourcis en cours d'exécution seront affectés, sauf s'ils sont reconfigurés.
  7. Sélectionnez
    Terminer
    .
  8. Après avoir restauré un
    FactoryTalk Directory
    , vérifiez les paramètres de
    FactoryTalk
    Security
    et effectuez toutes les tâches de suivi, telles que la copie dans les fichiers .xml de configuration des applications et la mise à jour des mots de passe.
  9. Si vous hébergez des serveurs sur des ordinateurs différents de ceux configurés dans le répertoire restauré, les étapes suivantes sont nécessaires :
    • Ajoutez de nouveaux ordinateurs dans
      FactoryTalk Directory
      .
    • Changez les noms des ordinateurs hôtes de serveur sur les pages de propriétés de serveur.
    • Redémarrez les ordinateurs qui hébergent
      FactoryTalk Linx
      et les serveurs d'alarmes et d'événements de point. Ceci est nécessaire pour que les serveurs d'alarme démarrent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal