Sauvegarder un dossier Système

Sauvegardez un dossier
Système
pour créer une archive de sauvegarde contenant les éléments suivants :
  • La liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe
  • Groupes d'actions
  • Mot de passe
  • Les paramètres de politique
  • Paramètres de sécurité
  • les définitions de la base de données des alarmes et événements.
La restauration d'une archive de dossier Système
dans un
FactoryTalk Directory
écrase le contenu du dossier Système existant par le contenu de l'archive de sauvegarde.
Conditions préalables
  • Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Développez
    Système > Politiques > Politiques systèmes
    , puis ouvrez
    Affectation des droits utilisateurs
    .
Pour sauvegarder un dossier Système :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Système
    , puis sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  2. Utilisez le nom par défaut ou saisissez un autre nom pour le fichier de sauvegarde.
  3. Utilisez l'emplacement d'archive par défaut ou spécifiez un autre emplacement. Pour ce faire, sélectionnez
    Parcourir
    , sélectionnez un emplacement, puis sélectionnez
    OK
    dans la fenêtre
    Rechercher un dossier
    .
  4. Sélectionnez une option de cryptage de fichier :
    • Pour chiffrer votre archive, sélectionnez
      Chiffrer le contenu du fichier
      , puis saisissez le même mot de passe dans les champs
      Mot de passe
      et
      Confirmer le mot de passe
      .
    • Pour créer une archive sans cryptage, décochez la case
      Chiffrer le contenu du fichier.
      Cela
      permet de créer un fichier texte brut sans protection par mot de passe.
      La case
      Chiffrer le contenu du fichier
      ne sera pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié.
  5. Dans la fenêtre
    Sauvegarder
    , sélectionnez
    OK
    .
    À moins que vous n'ayez choisi un nom de fichier différent,
    FactoryTalk
    Administration crée un fichier
    System.bak
    dans l'emplacement par défaut ou l'emplacement que vous avez choisi. Si un fichier de sauvegarde avec le même nom existe déjà dans l'emplacement que vous avez choisi, le système vous demandera si vous désirez écraser le fichier existant.
    IMPORTANT:
    La version 6.10 de
    FactoryTalk Services Platform
    applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
    FactoryTalk Services Platform
    peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
    FactoryTalk Services Platform
    version 6.10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal