Restaurer un dossier Système
Pour remplacer le contenu du dossier Système existant par le contenu de l'archive de sauvegarde, restaurez une archive qui contient seulement un dossier Système.
Une archive de répertoire Système contient :
- La liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe
- Groupes d'actions
- Mot de passe
- Les paramètres de politique
- Paramètres de sécurité
- les définitions de la base de données des alarmes et événements.
La restauration d'une archive créée par une version précédente de la plate-forme
FactoryTalk
dans une version plus récente mettra automatiquement à jour les données du dossier Système afin qu'elles soient compatibles avec la nouvelle version, tout en conservant les données originales de l'archive.Par exemple, une archive créée sous
FactoryTalk Services Platform
2.90 (CPR 9) restaurée dans un FactoryTalk Directory
qui a été mis à niveau vers FactoryTalk Services Platform
6.10 (CPR 11) ou version ultérieure. La restauration conserve les comptes d'utilisateur d'origine et tous les paramètres de politique et de sécurité du système, et met également à jour le répertoire Système pour inclure les nouvelles options et politiques.Conditions préalables
- Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. OuvrezSystème > Politiques > Politiques systèmes, puis double-cliquez surAffectation des droits utilisateurs.
- Fermez tous les produits logiciels, les composants et les servicesFactoryTalk, à l'exception deFactoryTalk Administration Consoleet de l'aide deFactoryTalk.
- Connectez-vous au répertoire vers lequel effectuer la restauration et créez une archive de sauvegarde du répertoire existant.IMPORTANT:Ne restaurez pas un fichier d'archive créé avec FactoryTalk Services Platform version 2.10 (CPR 9) ou ultérieure dans un FactoryTalk Directory qui utilise FactoryTalk Automation Platform version 2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.Un fichier d'archive créé avec FactoryTalk Services Platform version 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure de FactoryTalk Services Platform.Les fichiers d'archive créés avec FactoryTalk Services Platform version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutant FactoryTalk Services Platform 6.10.
Pour restaurer un dossier Système :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit surNetworkouLocal, puis sélectionnezRestaurer.
- SélectionnezParcourir, puis sélectionnez le fichier d'archive de sauvegarde à restaurer. Le nom par défaut estSystem.bak.
- SélectionnezOKpour fermer la fenêtre du navigateur, puis sélectionnezSuivant.
- Si le fichier de sauvegarde est chiffré, la boîte de dialogueRestaurer le fichier de sauvegardes'ouvre. Saisissez le mot de passe utilisé pour la sauvegarde.IMPORTANT:Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe saisi est incorrect. Saisissez à nouveau le mot de passe. Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe incorrect, la boîte de dialogueRestaurer le fichier de sauvegardese ferme. Sélectionnez le fichier d'archive et réessayez.
- DansRestaurer le contenu, sélectionnezConfiguration de System Directorypour restaurer l'intégralité duFactoryTalk Directory.
- SélectionnezTerminer.
- Après la restauration du dossier Système, sauvegardez et restaurez les fichiers du projet et les bases de données de chaque logiciel individuel.
- Vérifiez les paramètres de sécurité et effectuez les tâches de suivi.
Fournir une réponse