Explorateur
Lors de l'ouverture de FactoryTalk Administration Console, l'
Explorateur
est ancré sur le côté le plus à gauche de la fenêtre principale. L'explorateur
affiche le contenu de FactoryTalk
Network Directory ou de FactoryTalk
Local Directory sous la forme d'une arborescence.Sélectionnez
Afficher > Fenêtre de l'explorateur
pour afficher ou masquer cette fenêtre.Pour utiliser les options disponibles pour tous les éléments dans
l'explorateur
, développez l'arborescence et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour ouvrir un menu contextuel. L'icône FactoryTalk Directory
apparaît en haut de l'arborescence, suivie des dossiers de l'application FactoryTalk
et du dossier Système
.Un dossier d'application contient les éditeurs et les composants pour le développement d'une application et peut éventuellement contenir des zones qui regroupent des ressources d'application telles que des serveurs de données, des serveurs IHM et des serveurs de périphériques. Si vous utilisez
FactoryTalk Administration Console
pour créer et gérer des applications, toutes les applications contenues dans cette instance FactoryTalk Directory
seront répertoriées dans l'explorateur
.Le dossier
Système
contient une liste de comptes utilisateurs, ordinateurs et groupes ainsi que des mots de passe et des paramètres de police et de sécurité du système. Tous les éléments du dossier Système
s'appliquent à chaque application contenue dans FactoryTalk Directory
.Fournir une réponse