Sécurité dans un système FactoryTalk
FactoryTalk Security
permet d'améliorer la sécurité d'un système d'automatisation en limitant l'accès aux utilisateurs qui en ont légitimement besoin. La sécurité dans FactoryTalk
s'effectue par l'authentification et l'autorisation. Les services de sécurité sont gérés séparément dans le FactoryTalk
Local Directory et le FactoryTalk
Network Directory.Authentification
FactoryTalk
authentifie les identités de l'utilisateur pour accéder à un système FactoryTalk
par rapport à un ensemble de comptes d'utilisateurs défini dans le FactoryTalk Directory
. FactoryTalk
vérifie l'identité d'un utilisateur et qu'une demande de service provient bien de cet utilisateur.Autorisation
FactoryTalk
autorise les demandes d'accès des utilisateurs aux ressources d'un système FactoryTalk
en fonction d'un ensemble d'autorisations d'accès définies se trouvant dans le FactoryTalk Directory
.Sécuriser ressources
FactoryTalk Security
répond aux problèmes d'authentification et d'autorisation en aidant à définir la réponse à cette question :« Qui
peut effectuer quelles opérations
sur quelles ressources sécurisées
dans quels emplacements ? »
- Qui— renvoie aux utilisateurs et groupes d'utilisateurs. Chaque utilisateur peut avoir des droits d'accès différents.
- Actions— renvoie aux opérations qui peuvent être effectuées sur une ressource, comme lire, écrire, mettre à jour, télécharger, créer, supprimer, éditer, insérer et ainsi de suite.
- Ressources sécurisées— renvoie à l'objet pour lequel les opérations sont sécurisées. Chaque produitFactoryTalkdéfinit son propre ensemble de ressources. Par exemple, certains produits peuvent permettre de configurer la sécurité sur les ressources d'une zone, tandis que d'autres peuvent permettre de configurer la sécurité pour les contrôleurs logiques et autres dispositifs.
- Emplacements— renvoie à l'emplacement des ordinateurs autorisés. Par exemple, pour respecter les exigences en matière de sécurité, il est possible de ne permettre le téléchargement de valeurs vers un contrôleur qu'à partir de postes de travail situés dans une ligne de vue dégagée vers les machines de l'usine.
Le principe d'héritage détermine comment les autorisations d'accès sont définies. Par exemple, lorsque vous affectez la sécurité à une zone à l'intérieur d'une application, tous les éléments de cette zone héritent des paramètres de sécurité de la zone. Annulez ce comportement en configurant la sécurité pour un ou plusieurs objets à l'intérieur de la zone.
Lorsqu'un utilisateur essaie de se connecter à un système
FactoryTalk
, FactoryTalk Security
vérifie l'identité de cet utilisateur. Si l'utilisateur est authentifié, FactoryTalk Security
continue de contrôler son niveau d'accès au système, pour accorder les actions réalisées par l'utilisateur sur des ressources sécurisées.Les politiques de l'ensemble du système dictent certains paramètres de sécurité. Par exemple, configurer une politique qui force les utilisateurs à changer leur mot de passe une fois tous les 90 jours.
En savoir plus sur les conseils concernant la configuration du système
FactoryTalk
afin d'assurer une gestion efficace de l'authentification et de l'autorisation des utilisateurs à partir des Meilleures méthodes.Fournir une réponse