Diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique
Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal
pour diagnostiquer un problème et consulter les informations de diagnostic d’un canal spécifique.X
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezCanal.X
- Sélectionnez l’un de ces éléments en fonction de la sélectionCanaldansXDéfinition du dispositif:
- ASCII générique
- Maître Modbus
- Esclave Modbus
- Maître DF1
- Esclave DF1
- Point à point DF1
- Modem radio DF1
- DH485
- SélectionnezDiagnostics.
- Consultez les informations de diagnostic dansDiagnostics du Canal X.
Fournir une réponse