Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal X (Maître Modbus)
Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal
affiche des statistiques en temps réel pour le Maître Modbus. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.X
Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre de paquets de messages transmis | Nombre de paquets de messages envoyés par le maître. |
Nombre de paquets de messages reçus | Nombre de paquets de messages reçus par le maître. |
Nombre d’erreurs de couche de liaison | Nombre d’erreurs renvoyées. |
Code d’erreur de couche de liaison | Code d’erreur associé à l’erreur. |
Nombre de messages du serveur | Nombre de messages adressés à des dispositifs distants agissant comme serveurs, ou diffusés, que les dispositifs distants ont traités. |
Nombre d’absences de réponse du serveur | Nombre de messages adressés à un dispositif distant pour lesquel le serveur ne répond pas. |
Nombre de NAK du serveur | Nombre de messages adressés à l’esclave pour lesquels celui-ci a retourné une réponse d’exception Confirmation négative (Negative Acknowledge, NAK). |
Nombre d’occupations du serveur | Nombre de messages adressés à l’esclave pour lesquels celui-ci a retourné une réponse d’exception Dispositif esclave occupé. |
Nombre de nouvelles tentatives | Nombre de fois que le maître tente de transmettre une commande, mais échoue en raison d’une erreur de parité, d’une erreur CRC ou une expiration du délai de réponse. |
ERR1 Nombre de fonctions illégales | Nombre de fois que le code de fonction envoyé par le maître n’a pas été pris en charge par l’esclave ou possédait un paramètre incorrect. |
Dernier dispositif signalant ERR1 | Dernier dispositif signalant une erreur ERR1. |
ERR2 Nombre d’adresses de données illégales | Nombre de fois que l’adresse de données référencée dans la commande maître n’existe pas dans l’esclave ou que l’accès à cette adresse n’est pas autorisé. |
Dernier dispositif signalant ERR2 | Dernier dispositif signalant une erreur ERR2. |
ERR3 Nombre de valeurs de données illégales | Nombre de fois que la valeur de données en cours d’écriture n’est pas autorisée. Elle se situe en dehors de la plage ou est en cours d’écriture sur une adresse en lecture seule. |
Dernier dispositif signalant ERR3 | Dernier dispositif signalant une erreur ERR3. |
ERR4 Nombre de pannes de dispositif esclave | Nombre de fois qu’une erreur irrécupérable s’est produite pendant que l’esclave tentait d’effectuer l’action demandée. |
ERR5 Nombre de confirmations | Nombre de fois que l’esclave a accepté la requête, malgré une longue période de temps nécessaire pour la traiter. |
ERR6 Nombre de dispositifs esclaves occupés | Nombre de fois que l’esclave traite actuellement une commande de longue durée et est occupé. |
Nombre d’accusés de réception négatifs ERR7 | Nombre de fois que l’esclave ne peut pas effectuer la fonction du programme reçue dans la commande. |
ERR8 Nombre d’erreurs de parité de la mémoire | Nombre de fois que l’esclave a tenté de lire la mémoire étendue, mais a détecté une erreur de parité dans la mémoire. |
Nombre de réponses non standard | Nombre de fois qu’un code d’erreur supérieur à 8 a été renvoyé par l’esclave. |
Dernier dispositif signalant ERR4 à ERR8 ou réponse non standard | Dernier dispositif signalant une erreur ERR4 à ERR8 ou une réponse non standard. |
Fournir une réponse