Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal X (Réception/Transmission ASCII générique)

Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 
X
affiche des statistiques en temps réel pour la communication de transmission/réception ASCII générique. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.
Paramètre
Description
Nombre de caractères envoyés
Nombre de caractères envoyés au port série.
Nombre de caractères reçus
Nombre de caractères reçus du port série.
Réinitialiser les diagnostics
Réinitialise les diagnostics du canal.
Pris en charge à partir de la révision majeure 2 et ultérieure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal